연산자 CameraRgbLineBase

Operator Library: Hardware Platform

이 연산자는 RGB Camera Link 기본 구성 모드에 있는 RGB 라인 스캔 카메라와 VisualApplets 간의 이미지 데이터 인터페이스를 나타냅니다. 이 연산자에는 CAM 유형의 VisualApplets 리소스가 하나 필요합니다. 리소스 대화 상자에서 카메라의 리소스 인덱스를 설정하십시오. 리소스 인덱스 0은 카메라를 포트 A에 매핑하고, 리소스 인덱스 1은 카메라를 포트 B에 매핑합니다. 자세한 내용은 '장치 리소스 할당'을 참조하십시오.

출력 링크에서는 허용되는 최대 이미지 크기를 지정해야 합니다. 실제 전송되는 이미지의 크기는 이보다 작을 수는 있으나, 이 매개변수로 설정된 최대값을 초과해서는 안 됩니다. 1D 이미지 프로토콜의 경우, 높이는 무시됩니다.

하드웨어 플랫폼별 지원 여부
microEnable IV VD1-CL/-PoCL
microEnable IV VD4-CL/-PoCL

I/O Properties

Property Value
Operator Type M
출력 링크 O, 이미지 데이터 출력

지원되는 Link Format

Link Parameter Output Link O
Bit Width 24
Arithmetic unsigned
Parallelism 2
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_IMAGE1D
Color Format VAF_COLOR
Color Flavor FL_RGB
Max. Img Width any
Max. Img Height any

Parameters

UseDval
Type 동적 읽기/쓰기 매개변수
Default Dval_Enabled
Range {Dval_Enabled, Dval_Disabled}

이 매개변수를 Dval_Disabled로 설정하면 Camera Link 사양을 완전히 준수하지 않는 카메라를 지원할 수 있습니다. 비활성화 모드에서는 제어 신호 Lval과 Fval을 사용하여 픽셀을 디코딩합니다. 활성화 모드에서는 추가적인 Dval 신호가 사용됩니다. 일반적으로 사용자는 이 매개변수를 수정해서는 안 됩니다!

사용 예

다음 예제에서는 CameraRgbLineBase 연산자의 사용법을 보여줍니다.